Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
您好、TI 专家
一位客户正在考虑使用 BQ25886、并有一些问题。
查看 BQ25886的数据表、发现 BC1.2似乎受支持。
根据该文档、如果输入为5V、充电电流为2A、则功率变为10W。
但是、BC1.2规范为7.5W、如下所示。
因此,我们想提出以下问题。
Q1)虽然它被标记为 BC1.2、但它以2A (10W)充电是否正确?
Q2)连接 QC 适配器时、充电电流是否会根据条件自动调节?
Q3)连接到 PC 时、充电电流是否会根据 USB 1.0和 USB 2.0自动调节?
Q4) USB 线路旨在连接到 BQ25886。 BQ25886将会连接到这两个 AP。
如您所知、USB 线路需要阻抗匹配。
如果有单独的设计指南、您能否提供?
请检查。 谢谢你。