This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:请推荐使用直流/直流降压模块(集成电感器)

Guru**** 2556910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337895/tpsm33625-please-recommend-dcdc-buck-module-integrated-inductor

器件型号:TPSM33625

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找一款 DCDC 降压模块(集成电感器)用于他们的新项目。

要求如下:

输入电压:5V ~ 21V

输出电压:5V

输出电流:最大2A

问题是最低输入电压。 即使输入电压为5V、它们也希望提供5V 输出。

您能否推荐满足此要求的模块?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您与我们联系。  当输入电压为5V 时、2A 电流对应的5Vout 电压轨中可接受的压降是多少?  

    此致、

    友好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的支持。

    他们希望使用5V 输出来连接通信模块。 我不知道具体情况、但最低4.8V 电压是有限的。

    您也可以建议一个具有最小输出压降的系统。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    VIN=5V 时可实现的 Vout 将由最大占空比决定: TON_max /(TON_max + TOFF_MIN)。

    根据数据表、保证的最大占空比 为: dmax = 6uS /(6US+85ns)= 0.986。

    因此、Vout 将为: 5Vin * dmax - io * Rs

    其中 IO 是负载电流、Rs 是等效内部阻抗、它是 MOSFET Rdson、电感器 DCR 和 PCB 布线电阻的总和。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好