This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:使能和复位引脚的电压阈值。

Guru**** 2583445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339117/tps53681-enable-and-reset-pins-voltage-threshold

器件型号:TPS53681

TPS53681 AVR_EN、BVR_EN 和 RESET 引脚的电压阈值是多少? 此数据表只具有-0.1V 至3.5V 的建议运行条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    对于 AVR_EN 和 BVR_EN、 如果 电压小于或等于0.7V、则 ENABLE 逻辑为低 电平、如果电压大于或等于 0.8V、则为高电平。

    对于复位、阈值如下。  

    希望这能解答您的问题、  

    普雷姆·达尼亚