请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件:bq20z65、、、 BQ34Z100
我现有的电池设计非常受欢迎、目前基于已完全过时的 bq20z65。
我正在考虑将设计更新为 BQ40Z80、但我有几个问题:
1)从废弃的角度来看、我不想将电池组转换为 BQ40Z80、除非我知道器件将至少存在5年。 这是全新设计的理想选择吗、还是有人建议使用更新的器件?
2) 2)从兼容性的角度来看、BQ40Z80是否是您拥有的与 bq20z65最接近的"器件? 或者还有哪种部件更接近于设计的掉落情况(尤其是、与 Z65的非多路复用驱动器相比、Z80上的多路复用 LED 驱动器对我来说将是一个主要的困扰)。