This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:即使充电电流为零、电池也会充电。

Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339003/bq25731-battery-gets-charged-even-if-the-charge-current-is-zero

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ4050

嗨、

我正在使用带有电量监测计 bq4050的 bq25731充电器。 现在,当我插入一个20V 充电器,并通过写入充电寄存器0x02使充电电流为0,即使这样我的电池充电从10%到100%。

有人能告诉我导致电池充电的原因吗?

谢谢

安舒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anshuman、

    一种可能的解释 是,当看门狗超时发生时,所有的寄存器值都保持不变,除了 ChargeCurrent ()重置为256 mA。

    此致、