This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于 BQ34Z100-G1的咨询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400, BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332889/bq34z100-g1-inquiries-regarding-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100EVMEV2400BQ34Z100GPCCHEM

您好、TI 专家。

客户正在查看 BQ34Z100-G1并有一个问题。

-应用程序:追踪器控制单元(TCU),它控制移动太阳能电池板的电机,用于使用太阳能为蓄电池充电后使用

因为这是客户第一次使用电量监测计、所以很多事情他们都不知道、所以有很多问题。 可以帮助他们吗?

[客户查询详情]

可能有一种使用 BQ34Z100EVM 和 EV2400来提取/编程 Bqstudio 图像的方法、但我在查看文档后尚不清楚、因此我要问一个问题。

1. 查看 slyp822文档、可以看到它显示了如何在大规模生产的过程中使用12个 EVM 板进行编程。 (https://www.ti.com/lit/ml/slyp822/slyp822.pdf?ts = 17096254650&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F)

2.如果您查看 slua801文档,它似乎显示了如何在单个单元格中进行编程。 (https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1709701538855 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dslua801%2526nr%253D309)

正在查看的跟踪器控制单元(TCU)板通过 I2C 总线与 BQ34Z100-G1连接、并带有 MCU (STM32F412_Stmicro)。

没有连接器或其他组件可用于连接介于两者之间的 bqStudio。

我想我不会使用 bqStudio、因为官方的大规模生产需要大规模生产。

您要检查的零件是批量生产追踪器控制单元(TCU)板时的零件。
我很好奇如何对 BQ34Z100-G1的黄金映像进行编程。

1.购买 BQ34Z100-G1时、是否需要提前对黄金映像进行编程并进行组装?
2.组装完 PCB 后、是否可以编写一个代码来在大规模生产期间使用 I2C 对黄金映像进行编程?
3.是否需要为 PCB 上的 BQ34Z100-G1创建一个下载连接器、断开 MCU 并对其进行编程?

我仍在思考是否需要根据这些信息修改电路。

我还在查看文档、但我不确定。

请检查。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1您需要一个满意的黄金映像文件、才能上传至生产中的所有测量仪表。

    2是的、您可以通过 I2C 行上传 gg 文件。

    3您能解释一下您在这里提出的问题吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有任何其他设备、我能否将其包含在 MCU (STM32)的固件映像中、以及在 MCU 正在引导时、如果可以将 BQ34Z100的黄金映像编程到 I2C。

    应用手册:如果我根据 SLUA801进行编程、是否可以在 I2C 中对黄金映像进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换电池后、  我想问为什么 bqstudio 电阻器显示不正确的容量信息?  我使用了3300mA 电池,我想再采矿超过30 %.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器现在正在充电 、但 容量信息不更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以通过 I2C 对.gg 文件进行编程。

    您是否完成了学习循环并获得了学习状态0x06?

    您能否共享 BQstudio 日志文件和.gg 文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    它没有 更新 Bqstudio 化学 文件(1077)。  但是 上周五,我从电池制造商获得了更新文件,最终更新了1077版本。 我发现 ChemID 为0x 4100。   

    我无法将电流设置为 C/5 ~ C/2、 我没有额外的充电器和大负载。  我只有我的 PCB 与充电器和 小负载.  

    我的板设置的 2900mA 充电电流 ( cc 模式),  我有唯一的负载, 能够260mA 放电.  

    我想我正在执行一个运行周期。      下面的流程是否 正确?   

    它    在 2900mA 充电电流(CC 模式?)下将电池放电2小时   现在、将电流保持为33mA (CV 模式?) 5小时 。

     

     我将设置放电过程此板与260mA 负载,可能需要10小时.  

    明天,我将尝试张贴结果。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 GPCCHEM 工具来创建您的 chemID? 您能否分享您收到的报告和输入的数据?

    您是否完成学习周期并获得所了解的状态0x06?

    如果可用、请共享日志文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。    

    我没有 使用 GPCCHEM 工具,但   ChemID 是正确的  0x 4100。 (BST IFR26650G2W)   

    我正在进行  SLUA925文档第7章的学习循环。  

    但 我的负载 电流消耗很低、 因此周期需要很长时间。

    完全放电超过5小时 ->充电4小时(3000mA)->放松  5小时-> 放电17小时  (260mA) -->现在放松...

    我在哪里可以找到 DOD 被采取?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何选择该 ChemID?

    有几种方法来检查是否获取了 DOD 读数、DOD0 ()、FirstDOD、DOEOC、DOD0Time ()、 TRM 中记录的所有信息可能都有用。

    BQ34Z100-R2技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    如果可用、请与您分享学习周期数据日志文件

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我确实从产品测试报告中选择了化合物 ID。  

    如前所述、我是在充电电流和负载未调整的环境中进行测试的。

    我不确定运行周期是否结束。

    这是 gg 文件和 log 文件。   

    我将重复充电周期。  

    我做得对吗?  

    谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../TCU_5F00_config_5F00_start_5F00_120324.gg.csve2e.ti.com/.../TCU_5F00_config_5F00_mid_5F00_1140324.gg.csve2e.ti.com/.../TCU_5F00_chg_5F00_dschg.zipe2e.ti.com/.../config.txt.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、您发送的日志文件看起来不正确。

    Learned Status 仍为0、这是一种很好的方式来监控您在学习周期过程中所处的位置。

    请参考此文档- 实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    此消息隐藏在文档末尾。  很难理解。

     我搜索 gaged_en、但找不到。 但 我发现  BQstudio 的命令为"IT_ENABLE"。  

     现在精简状态现在为0x04。 我将再次开始测试。  

    3.2.2静置至少5小时

    建议使用5小时的等待时间;最准确的时间取决于 VOK 和
    [RDIS]位已清零、

    --> RDIS 是否  相同  RUP_DIS? --->我找到了。  

    当发生有效的 OCV 读取时、会设置 GaugingStatus[Rest]标志。

    -->在哪里可以找到 REST 标志?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rup_Dis 处于 CONTROL_STATUS 状态。

    其余为旗帜

    两者都可以在 bqstudio 的 Registers 选项卡中看到。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我在 3天的学习周期。 但我认为有些周期是错误的。  

    1. 首先, 我开始放电循环的 状态为0x04。  

    对电池放电、直到电压达到 Term Voltage

    2.以及 静置至少 6~7 个小时

    3.  电池充满 4小时  

    4.  周末放松至少2小时--> 48小时  

    但 仍 为0x04 Learned status。  当它更改0x05时?  

    -->它 突然改变了0x05。

    e2e.ti.com/.../TCU_5F00_learning-cycle_5F00_140324.loge2e.ti.com/.../TCU_5F00_config_5F00_start_5F00_180324.gg.gg.csv

    5.我将开始放电循环。  

    谢谢你。  e2e.ti.com/.../TCU_5F00_learning-cycle_5F00_140324.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您通过这些步骤进行学习、如果您在到达已学习状态0x06时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    此测试循环  失败。   

    5. 放电时间  8小时...  

    6. 放松时间... 大概 10小时  

    学习的状态仍然为 0x05。  而不发生变化。  

    -->我认为 失败的原因是 放电电流小于 C/10。

        电池 3300mA,387C/10= 330mA   

     也许我需要更大的负载...  

     e2e.ti.com/.../6305.TCU_5F00_learning-cycle_5F00_140324.log

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您必须在 c/5和 c/10之间放电。 请参阅之前提供的文档。

    此致、

    埃文