请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 您好
我有疑问需要您的帮助。
至于芯片的17引脚 DISP 功能、根据简化电路可知、此引脚与按钮相连。 那么、当按钮长按或短按时、LED 会发生什么情况?
原理图如下所示:

在实际应用中、我们发现:短按17引脚按钮、4个 LED 将在短时间内亮起以显示功率;
长按17针按钮(大约4秒)、只有 LED3将闪烁(闪烁3次)、其闪烁是未知的。 这意味着什么? 随附的是以下原理图。

正在等待您的回复。
谢谢
星形