This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:有关 SPICE 模型的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21551, UCC23313, UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338928/ucc23313-question-about-spice-model

器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件:UCC21750UCC21551、、 UCC23525

大家好、

我想知道我们是否具有适用于该器件的 SPICE 模型、客户想在此器件基础上进行一些仿真。 客户想要使用 LT spice。

如果没有、我们是否有采用此型号的类似器件能够让客户使用 LTSPICE?

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    我已经为 UCC21551、UCC21550B 和 UCC21750制作了一个模型。  

    我还没有做 UCC23313的模型。 此器件很快将被 UCC23525取代、我可能必须为此建一个 PSPICE 模型。

    此致、

    肖恩