This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何在不使用微处理器的情况下控制 BQ79616?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339112/bq79616-q1-how-to-control-bq79616-without-a-microprocessor

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

我目前处于测试采用 TI BQ79616 IC 的电池管理系统(BMS)的初级阶段。 我正在寻找有关软件实现的指导。  在 BMS 电路的第一个原型中、没有用于控制的 MCU。 我们如何设置保护值或控制将在没有 MCU 的情况下用作堆栈的 BQ79616 IC? 由于 BQ79616上没有存储器、这是否可行? 如果需要外部 MCU、用于什么用途、应该如何使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nazli、

    BQ79616和我们的器件系列需要 MCU。 MCU 必须能够使用 SPI 或 UART 与器件通信、控制器件执行的操作并操作它们提供的信息。 即使您在没有 MCU 的情况下启动并运行我们的板、我们的板也无法对它们测量的任何统计信息做出决定。 虽然这要求我们的客户向他们的设计中添加一个 MCU、但是这使得他们的系统对情况的反应更加灵活。

    不过、在测试期间、您可以使用 USB2ANY 和计算机通过 BQAutoEval GUI 与我们的 EVM 板进行通信。 GUI 用户指南详细说明了此过程

    此致、