您好:
将 BQ40Z50芯片用于2S3P 项目时、设计容量为9300mA、但实际释放容量为9600mA thole Golden Learning 通过0.2C 放电成功实现。 不过、在0.75A 放电情况下验证数据时、发现 Ra 表未更新、并且 在3附近有 SOC 跳至0的可能性。 您能帮助回答两个问题吗? 谢谢!
1.如果器件产品的负载电流保持在0.1C 以下、使用 BQ40Z50芯片制成的电池的 Ra 表是否会保持更新? 如果 Ra 表长时间未更新、SOC 是否可能发生跳变
2.不建议在负载电流持续低于0.1C 的项目中使用 BQ40Z50芯片