This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:Flybuck 次级输出不调节

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340230/lm5160a-flybuck-secondary-output-not-regulating

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM25183

我们在 Flybuck 配置中配置了一个 LM5160A、其初级电压为8V、次级输出电压旨在为7.5V。 以下是有关设置的一些详细信息:

  • 28V 输入电压
  • 次级侧的最大 Iout 为0.67A
  • 8V 输出电压初级
  • 7.5V 次级输出电压

我还填写了随附的计算电子表格。  

在空载条件下、次级的输出电压约为21V。 负载为10千欧时、其值约为12V。 负载为2千欧时、电压约为9V。 当负载为200欧姆时、它处于所需的7.5V 电压、当负载为25欧姆时、它处于7V 电压。 初级侧调节正常、但我们实际上根本不使用初级电压。  

有什么可能会出错的建议吗? 或者这种类型的稳压器是否存在这种预期行为?

谢谢。

保罗

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您使用 LM4160A 进行设计。  在 Fly-Buck 拓扑中、次级侧经过交叉稳压、由经过良好稳压的初级侧电压通过变压器耦合得出、减去次级二极管压降以及变压器绕组和 PCB 迹线电阻中的一些电压损耗。  KVL 在这里仍然适用、基本而言:

    VO_pri =(NS/NP)*(Vo_sec + VF + Io2 * Rsec)、 其中 Rsec 包括次级绕组 PC 电阻。  您可以看到、如果 IO2增加、Vo 将下降。

    如果初级侧具有更高的负载、则输出电压会更稳定。  在空载时、仍存在电感器电流、次级侧会充电而不会放电、因此输出电压可能很高。  我们建议添加虚拟负载或使用齐纳钳位来防止次级电压过大。

    为了在不使用主输出轨的情况下更好地调节隔离式输出、我建议您更改为我们的 LM25183 PSR 反激式转换器。  您可以订购 EVM 进行评估。  它将具有更佳的输出调节、只需一个小型模拟负载或齐纳钳位。  您可以选择 Coilcraft MSD1048H-223作为反激式变压器。 附件为快速入门计算器设计、供您参考。  

    e2e.ti.com/.../proposal_2D002D00_LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    友好