This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:无法触发新的电池命令并使用 BQStudio 应用软件将 Operation Config A 寄存器设置为 EOS 模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339293/bq35100evm-795-unable-to-trigger-new-battery-command-and-set-operation-config-a-register-to-eos-mode-using-bqstudio-application-software

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

使用的 BQStudio 版本- 1.3.101

执行以下步骤后无法触发新电池命令-

1) 1)开始扫描

2) 2)量规启用

3) 3)将安全模式设置为 SEALED

4) 4)将安全模式设置为 UNSEALED -工作到这里

5) 5)触发新电池命令-不工作

6) 6)尝试将 Operation Config A 设置为 EOS -不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oishi、

    您是否指出解封命令不起作用?  您可以在 BQStudio 中分享寄存器屏幕的屏幕截图吗?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UNSEALED 正在工作-

    新电池不工作-

    未设置操作配置 A -  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Oishi、

    发送"new_battery"命令后、SOH 是否在命令发送后显示为100%。 如果是、那么该命令可以正常工作、可以忽略您看到的错误消息。

    要更改 Operation Config A 寄存器、请确保在执行此操作时已解封电量监测计。 在发送的屏幕截图中、电量监测计是密封的。 如果电量监测计处于密封状态、您将无法更改数据存储器参数、这就是您收到该错误消息的原因。

    此致、

    尼克·理查兹