This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:关于分离轨拓扑中的使能控制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336944/tps54140a-about-enable-control-in-split-rail-topology

器件型号:TPS54140A

大家好、

我们的客户通过双电源使用 TPS54140A 并希望通过外部信号控制使能。

使用条件为 Vin=15、Vout=±14V

在我看来、控制使能时需要电平转换器电路。 是否有使用分离轨和使能控制的基准电路?

或者在这种情况下、是否推荐电平转换器产品?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    分离轨设计中的 EN 电平转换器与反相降压/升压(IBB)设计相同、因为 IC 接地在两种情况下都以-Vout 为基准。 有关 EN 电平转换器的示例、请参阅以下应用手册的第4.1节: https://www.ti.com/lit/an/snvaa61/snvaa61.pdf

    有关分离轨拓扑的参考信息、请参阅此应用手册: https://www.tij.co.jp/lit/an/slva616/slva616.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的答复。  

    关于 UVLO 设置、在 snvaa61电平转换器中使用电阻分压器(100k Ω x 2)。

    在我们想要调整 UVLO 阈值时、可以更改该分频器寄存器的值了吗?  

    此致、

    teritama  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以更改电阻分压器。  

    此致、