This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:外部 EN 输入电压兼容性与 LMR14020-Q1的 VIN 间的关系

Guru**** 2663795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339746/lmr14020-q1-external-en-input-voltage-compatibility-vs-vin-of-lmr14020-q1

器件型号:LMR14020-Q1

EN 引脚是否可以由外部5V PGOOD 驱动 以启用 LMR14020-Q1 3.3V 至1.8V 直流/直流降压转换而不会损坏器件的内部电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    感谢您考虑我们的产品。  是的、您可以通过5V 等外部信号驱动 EN。  请注意、EN 阈值为1.2V。 内部电流源不会因这种使用而损坏。

    希望这一点得到澄清。

    友好