This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:有关 LM5148的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336473/lm5148-question-about-lm5148

器件型号:LM5148

您好:

客户正在将 LM5148用于将48V 转换为33V 的电源以及2A 的持续电流。 目前、他们遇到了两个问题:

1.无输出电压,无论输入电压如何调节,都没有输出

2.静态功耗特别高,空载时达到15mA

应客户要求、将原理图和 PCB 布局放在论坛上不方便。 请提供私人电子邮件以帮助检查并提供一些解决方案。 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    发送电子邮件至 david.baba@ti.com。   

    谢谢。  

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

    原理图和 PCB 布局已发送到您的电子邮件,请帮助 检查并提供一些解决方案,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    回复了电子邮件、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David

    根据您的回应要求、我的客户根据要求重新制作了电路板并配置了参数、但仍然没有输出电压、您能帮助确定需要调查的领域并提供改进建议吗? 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    让我们像以前一样通过电子邮件进行沟通、谢谢。

    达夫