This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:最高可配置抖动频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340090/lm25141-q1-highest-configurable-dither-frequency

器件型号:LM25141-Q1

团队、您好!


您能告诉我可配置的最高抖动频率吗?

我确认的是、我在数据表中找不到抖动频率的任何限制信息、而只是对标称设置进行了说明。
此功能仅针对电容器使用恒流充电放电、因此我们能够将其配置为非常宽的范围。
因此、我们想知道预期的可配置范围、尤其是对于最高频率。

这是因为、他们根据建议将抖动频率配置为10kHz、但他们观察到电感器声学噪声。
因此、我们需要在可闻频带之外配置抖动频率、但我找不到可配置的范围信息。

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好和之三  

    理论上、您可以将抖动频率增加到标称开关频率的~ 1/2 - 1/3、但不建议这样做、因为如果调制频率远高于 RBW (9k/10kHz)、抖动的优势会降低。 请尝试 将抖动频率增加到~ 20kHz、我相信在~20kHz 调制时可闻噪声会大幅降低。

    - EL