This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24704:BQ24704的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340151/bq24704-questions-of-bq24704

器件型号:BQ24704
主题中讨论的其他器件:BQ25756

尊敬的团队:

请 推荐合适的解决方案。

谢谢。

 

规格要求:

可以使用降压或升压拓扑。

输入电压:5V ~ 48V  

输出电压:10V~26V (希望支持12V 和24V 输出电压)

支持 CC/CV 充电曲线。

 

降压解决方案就像这样。 MAX17701

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    此处是电池充电器 IC 的链接: 电池充电器 IC

    根据您所需的参数、我们只有三个充电器 IC 可支持您的设计、因为对 VIN 的要求很高。

    我推荐 BQ25756:

    输入电压:4.2V - 70V、

    充电模式: (涓流、预充电、CC、CV)

    最大充电电压:70V

    开关模式降压/升压。

    此致、

    Christian。