This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606如何在电池电源和 USB 电源之间切换

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340010/bq25606-bq25606-how-to-switch-between-battery-power-supply-and-usb-power-supply

器件型号:BQ25606

您好

采用 BQ25606的客户设计需要实现:电池未充满电时、可通过插入 VBUS 来为电池充电、SYS 由 VBUS 提供。

首先连接 VBUS、然后连接电池、它就可以正常充电。 但首先连接电池、然后 VBUS 无法充电。 VBUS 5.2V 4.2V 电池充满电时、当前电池电源3.9V

其他信息:SYS LOAD 190ma 电路图如下:

充电异常时、STST 和 PD_N 引脚处于高电平。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果将 OTG 引脚拉低、启用电池、然后应用 VBUS、会出现什么情况? 我想知道您是否正在启动 OTG、但由于施加的电压相似而无法退出

    此致、

    迈克·伊曼纽尔