This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:VIN 3V3引脚帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339124/tps25730-help-with-vin-3v3-pin

器件型号:TPS25730
主题: TPS25751中讨论的其他器件

在我的应用中、我使用 USB-C 为整个产品供电。 系统中没有电池、因此未连接 USB-C 时无法为 VIN 3V3引脚提供外部电源。 我计划使用 VBUS 为 TPS25730供电、以便最初打开该器件。 协商 USB 电源后、我将有一个板载3.3V 稳压器(由 USB C 协商电源供电)馈入 TPS25730的 VIN_3V3引脚。 如果我清除"备用电池"状况、该器件是否会从 VBUS 无缝转换到我为其馈送的3.3V 电源轨? 或者这是否会导致器件出现干扰并重启?

谢谢。

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon 下午好!

    如果我清除"备用电池"状况、该器件是否会从 VBUS 无缝转换到我为其馈送的3.3V 电源轨? 或者这是否会导致器件出现干扰并重启?

    此器件设计为在电池电量耗尽模式下运行。 您可以输入 VIN_3V3、但该器件将继续使用来自内部 LDO 的3.3V (使用 VBUS 降至3.3V)。

    我们的 TPS25751能够清除电池电量耗尽标志、从而允许使用 DBfg 4CC 命令从 VIN_3V3为器件供电。 使用 TPS25751并遵循上述协议、即可从 VBUS 无缝转换为 VIN_3V3为器件供电。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的回复! 我有点困惑。 以下摘自 TPS25730数据表、内容是器件将由 VBUS 供电、直到电池电量耗尽标志被清除。 则它将接受 VIN_3V3引脚上的电压。 这里的数据表是否错误?

    此外、如果未使用 VIN_3V3、是否仍需要在该引脚上包含推荐的10uF 电容器?  

    感谢您的帮助!

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25730不包括清除电池电量耗尽标志的功能、因此 TPS25730将始终通过其内部3.3V LDO 由 VBUS 供电。

    是的、仍建议在 VIN_3V3引脚上连接电容器。

    此致、

    C·吉莱特