This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207:TPS562207的问题

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336419/tps562207-questions-of-tps562207

器件型号:TPS562207

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?  

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    以下是一些评论:

    1. EN 引脚上拉电阻应更小(20k)、因为内部下拉电阻可以是225-900k。  

    2.最好为 CBOOT 串联一个5Ω 电阻来降低 SW 尖峰。 SW 节点处尖峰过高可能会导致器件损坏。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    1. EN 引脚上拉电阻应更小(20k) --> U6的 EN 引脚上拉电阻已更改为20K,但 U12存在定时控制问题,不能更改为20K,但已降低,请帮助确认。

    EN 电压

          VEN = 12V*(R269 // Ren (225k)/(R269//Ren (225k))+ R268)= 2.7V > 1.6V

     

    1. 添加一个与 Cboot 串联的5Ω 电阻器以降低 SW 尖峰。 -->此设计在当前的 TPS562207DRLR 内部设计中从未见过,是否需要导入?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于 U12、有一个下拉电阻器、情况会更好。 计算结果是正确的、如果是900k、EN 电压为2.96V。  

    对于5Ω 电阻器、我可以说这与您的布局相关。 如果客户以前使用过此器件、但未发生任何问题、他们可以保留布局并忽略此电阻器。 否则、应将此电阻器放置以用作备用电源。

    谢谢。

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    因此、U12的 EN 电阻可以保持当前设计、对吗?

    您需要的电阻器已在 Cboot 侧预留了空间、附上了最新的原理图和布局、请帮您查看并提供建议。 我已通过邮件发送该文件。 感谢您的大力支持。

    非常感谢。

    吉米