This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798-01:选择正确的充电器- USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340048/usb-pd-chg-evm-01-choosing-the-correct-charger---bq25798

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25790 、BQ25798、 BQ25792

您好!

我现已找到 TPS25750定制工具的链接 https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool ver3/7.0.4/ -它在 TPS25750产品页面上的链接位置!

但是、这不具有 BQ25798充电器选项、仅限 BQ25790或 BQ25792? 如何选择与此工具配合使用的正确充电器?  评估板文档中确实显示了 BQ25798选项。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    BQ25798具有与790和792相同的寄存器、因此您可以选择790/92。

    此致、

    杰夫