This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:器件建议

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336849/bq25756-devices-recommendation

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: LM5177

您好

客户给我们一些说明。

我认为25756适用于他们的应用、但我们是否有其他更合适的器件?

充电器:

输入:12V/10Amax

输出到电池:24V/4A

直流输出:

来自电池的输入:15~24V

输出到系统:11.5V/38Amax 或432W

谢谢!  

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给我详细介绍一下应用、比如什么是产品和公司、谁是终端用户、谁是 OEM、它将用于何处、在什么条件下、终端设备等... 这样我就能更好地找到最适合您的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    这只是台湾辛普罗的一个前期研究项目。

    他们专注于 BMS、并尝试制造充电器来完善自己的产品线。

    终端设备将为 BBU。

    您能否仅推广一些具有 CC-CV 控制功能、可满足上述参数要求的充电器 IC 或转换器?

    需要双向运行、如充电模式和 OTG 模式。

    电池 为6节。

    此致

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更准确地表达、反向模式可能比 OTG 更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、义山、我们有一些新的电池充电器 IC、可以满足您的需求。 请查看下面这些电池充电器 IC 的链接。 其中一个显然是 BQ25756、这肯定是合适的、另一个是以下情况。

    https://www.ti.com/product/BQ25750

    https://www.ti.com/product/BQ25756E

    对于直流输出、我认为最好使用直流/直流转换器。 我很想知道您需要38A 输出电流的原因、但遗憾的是、我们没有可支持38A 的直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    这两个芯片的最大电流为20A、我正在寻找一种支持双向操作、可以降低设计难度的器件。 这意味着最大电流应该大于38A。 25756和25750似乎难以支持这一点。

    那么、您对控制器有什么想法吗? 例如 LM5177、但我不确定它是否支持双向操作。

    谢谢!  

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    您是对的、目前所有器件都不支持整个芯片38A 电流。 如果您还想在单个芯片上购买38A 充电器、我认为我们目前没有器件可以为您提供帮助。 我们的许多客户并联两款充电器以达到所需的电流、您也可以这样做。 并联非常容易、从客户的末端不涉及太多工作。 我建议您尝试一下。 至于 LM5177、它不是电池充电器、而是一个双向转换器。 在您最初的规格中、您提到您需要一款充电器、因此我不确定 LM5177是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    明白了。 谢谢你。

    能否详细介绍一下并行方法?

    您有什么需要我理解的材料吗?

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见上图、了解并联的工作原理。 客户侧无需太多工作、器件可以在此设置中成功并行运行。 我们已经对其进行了测试、可以进行确认。 我们的许多其他客户也已成功地以这种方式并行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    感谢您的支持。

    我要确保此配置是否也支持反向模式?

    谢谢!

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    这是一个非常有趣的问题。 我会确认这一点、并让您知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yishan、在与团队讨论了这个问题之后、我们认为虽然器件即使在反向模式下也会并行工作、但在反向模式下、器件可能会存在无法均等共享电流的问题。 您可以尝试进行实验、让我们知道您的发现。