主题中讨论的其他器件: LM5177
您好
客户给我们一些说明。
我认为25756适用于他们的应用、但我们是否有其他更合适的器件?
充电器:
输入:12V/10Amax
输出到电池:24V/4A
直流输出:
来自电池的输入:15~24V
输出到系统:11.5V/38Amax 或432W
谢谢!
陈义山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、义山、我们有一些新的电池充电器 IC、可以满足您的需求。 请查看下面这些电池充电器 IC 的链接。 其中一个显然是 BQ25756、这肯定是合适的、另一个是以下情况。
https://www.ti.com/product/BQ25750
https://www.ti.com/product/BQ25756E
对于直流输出、我认为最好使用直流/直流转换器。 我很想知道您需要38A 输出电流的原因、但遗憾的是、我们没有可支持38A 的直流/直流转换器。
您好、Yishan:
您是对的、目前所有器件都不支持整个芯片38A 电流。 如果您还想在单个芯片上购买38A 充电器、我认为我们目前没有器件可以为您提供帮助。 我们的许多客户并联两款充电器以达到所需的电流、您也可以这样做。 并联非常容易、从客户的末端不涉及太多工作。 我建议您尝试一下。 至于 LM5177、它不是电池充电器、而是一个双向转换器。 在您最初的规格中、您提到您需要一款充电器、因此我不确定 LM5177是否适合您。