大家好、我们使用 BQ25798使用 12V HVDCP 为3节锂离子电池组充电。 IC 适用于1uH 电感、1A 充电限制和1.5 MHz 开关频率。 我们确实注意到、 当 功率级从降压 操作切换到升压操作后充电结束(Uusb ~11.6V 、Ubat = 12.45V、Ibatt <0.3A)、在正向模式下禁用 PFM 可解决该问题。 问题是 不 出现在 BQ25798EVM 中。 这可能是由于 PMID 和 SYS 上使用的 MLCC 电容器太高导致环路运行不稳定所致吗? 如果是、是否有最大建议值?
BQ25798EVM:
- PMID:3x10uF (C2012X5R1E106K125AB)= 3x1.67uF@12.5V = 5 μ F @12.5V + 33 μ F 钽
- SYS:5x10uF (C2012X5R1E106K125AB)= 5x1.67uF@12.5V = 8.35 μ F @12.5V
- BATT:2x10uF (GRT188R61E106ME13D)= 2x1.5uF@12.5V = 3 μ F @12.5V
我们的电路板
- PMID:3x22 μ F (C3225X7R1E226M250AB)= 3x14.8uF@12.5V = 44.4 μ F @12.5V
- SYS: 3x22 μ F (C3225X7R1E226M250AB)= 3x14.8uF@12.5V = 44.4 μ F @12.5V
- BATT: 2x22uF (C3225X7R1E226M250AB)= 2x14.8uF@12.5V = 29.6 μ F @12.5V
此外、 当使用2.2uH 电感器和1.5MHz 时、我们的电路板在降压模式下也存在类似的问题