This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:降压转换器的 MOSFET 导通损耗

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339344/csd87350q5d-conduction-loss-of-mosfet-for-buck-converter

器件型号:CSD87350Q5D

我尝试理解以下应用手册中给出的同步降压转换器中 MOSFET 导通损耗的公式

https://www.ti.com/lit/an/slvaeq9/slvaeq9.pdf?ts = 1710920873849&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

为什么占空比与开关的 RMS 电流相乘? 为什么它不是简单的 I^2 (RMS)* RDS (ON)?

如果有人能帮忙,那就太好了。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Biswajit,

    感谢您关注 TI FET。 在导通损耗公式中、对于高侧 FET、电感器 RMS 电流乘以占空比 D、对于低侧 FET、乘以(1 - D)。 这是因为高侧 FET 在 Ton 期间导通、而低侧 FET 在 Toff 期间导通。 电感器 RMS 电流对于两个导通损耗公式都是通用的、可以表示为:

    ILrms =√μ V (Io² μ V x (1 + 1/12 x (Δilpp μ V/IO)² μ V))

    高侧和低侧 FET RMS 电流:

    IHSrms = D x ILrms

    ILSrms =(1 - D) x ILrms

    TI 提供多种基于 Excel 的 FET 选择工具、可让用户根据功率损耗、每千片价格或封装对多达3种不同的 TI FET 解决方案进行比较。 可以通过以下链接找到同步降压工具。 我还包含一个应用手册链接、该应用手册考虑了 FET 选择工具中使用的开关损耗公式中的共源电感。 如果您有任何问题、敬请告知。

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    https://www.ti.com/lit/pdf/slpa009

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回答、我在下面的应用手册中还有一个问题、其中有 HS RMS 电流公式  

    我无法使用上述公式建立以下关系  

    IHSrms = D x ILrms

    ILSrms =(1 - D) x ILrms

    我正在 获取   IHSrms = SQRT (D) x ILrms

    我对自己犯错的地方感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswajit:

    是的、您是正确的、而且输入错误。 它应该是 D 和1 - D 系数的平方根。 在第一篇文章中包含的公式中、Io²的表达式及后面的表达式是均方根电流。 通过计算这些表达式的平方根、您可以看到、它在第一个公式中为 D 的平方根、在第二个公式中为(1 - D)的平方根。 很抱歉让人感到困惑。

    此致、

    约翰