This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:无降压输出

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339514/tps6594evm-no-buck-output

器件型号:TPS6594EVM

您好!
TPS65941111EVM 遇到问题。 我唯一采取的物理操作是连接 VSYS。 当尝试通过快速启动启用任何降压输出时、使用库存 NVM 将 VSYS 连接到3.3V、我观察不到任何电压。 但是、当我使用5V 电压时、就不会出现这种问题。 LDO 输出始终正常工作。

当我执行另一个测试时、降压输出也可以正常工作、在该测试中、我从3.8V 的 VSYS 开始、然后在尝试打开降压输出之前逐渐将电压降低到3.3V。
但是、当我反转该流程时、从3.3V 开始、然后增加到3.8V、问题仍然存在。

我不确定这种行为是否正常。 特别令人担忧的是 SPMI_ERR_INT、该事件仅在 VSYS 低于3.8V 时才会发生。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我一直在尝试在另一个线程中提供帮助、这个线程涉及连接问题。

    目前 TPS65941111EVM 在 电路板上附带 TPS65941111、该 TPS65941111应该与下面用户指南中概述的另一个 PMIC 结合使用。

    参阅此处了解器件用途: 单击此处查看 PDN-0C 用户指南

    由于没有主 PMIC (TPS65941213)、此 PMIC 无法单独运行。

    您能否确认 PMIC 的前三个寄存器?

    或者您是否自收到该器件后已在 EVM 上对其进行了重新编程(刷写了闪存)?

    谢谢!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您回答之前、我尚未对器件进行重新编程。 我希望在进行任何刷写之前确认 EVM 是否正常工作、以在进一步评估之前排除电路板有故障。
    我不希望将 VSYS 更改为仍在建议范围内的值会改变该行为。
    我还假设 EVM 被配置为主器件、因为它在 J37接头上被选择为主器件。

    因此、现在、在确保可以将 NVM 恢复到库存后、我使用我的简单配置(仅使用一个 PMIC)对器件进行重新编程。
    现在连接到 V3V3的 VSYS 上的降压输出上有电压。
    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    太棒了! 我很高兴听到您可以启动 PMIC 并获得所需的输出。

    是的、VSYS 电压决定了安全 FET 的控制。 可能发出过压事件信号。

    我还假设 EVM 配置为主控器件,因为它在 J37接头上被选为主控器件。
    [/报价]

    我看,我自己也会期待同样的,即使是指南告诉我们它的用法。

    无论是哪种方式、如果您有任何其他与 PMIC 编程相关的问题或任何其他问题、请务必启动另一个主题、以便我们专注于该问题!