This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5431:非同步降压转换器 IC 的软启动电容值 TPS54531DDAR

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335667/tps5431-value-of-soft-starting-capacitor-of-non-synchronous-buck-converter-ic-tps54531ddar

器件型号:TPS5431
主题中讨论的其他器件:TPS54531

您好、TI 团队、

我们将使用非同步降压转换器 IC 、即 TPS54531、以将15Vdc 转换为5Vdc 、如此处所附图像所示。 15V 电源  由使用 UCC28C43DR 开发的逻辑电源生成。  

  

5V 电源分布在6个不同的位置、 每个位置具有110uF/25V 电容器。

我在 TPS54531的 SS 引脚上放置10nF/50V 的电容器时。  逻辑电源(LPS)无法正确导通。 然而 、随着 LPS 正确开启、它会从10nF 增加到100nF。

但从  TPS54531的数据表可以看出、 SS 引脚两端的电容值不应 高于27nF。

请确认、我选择的电容值对于 TPS54531是否安全?

如果不好、则建议使用任何替代解决方案?  

谢谢。此

   

致、 P·佩门德拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请让我检查一下、稍后再回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭德拉

    建议 TPS54531的 CBOOT 为100nF。 您能否分享关于 CBOOT 不高于27nF 的声明?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的回复。

    根据回复、100nF 电容器位于引脚 PH 和 BOOT 之间。

    但我对 SS 引脚与接地之间的电容器有所不同。  

    27nF 的声明附于此处

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54531.pdf?ts = 1710318996181&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPS54531DDAR%2526nr%253D26

    谢谢。此

    致、 P·佩门德拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭德拉

    很抱歉误解并感谢您的解释。  请遵循数据表中的建议。

    是否有可能降低 Cout (分布式 Vout 中的总800uF)? 然后 、较小的 CSS 应该能够  正确开启 LPS。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我们要求 Cout 分布方式的电容至少为800uF。

    通过保持800uF 电容器、我们 还尝试减小了 SS 引脚上的电容 、并 能够通过放置50nF 电容器来正常运行 LPS。

    低于50nF 电容器时、LPS 将无法正常运行。   

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pemendrai

    是否 在大负载开启时通电?  如果   LPS 可以 在没有负载的情况下正常上电、我们是否可以调整顺序并确保 在软启动完成后添加负载?    

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    由于负载将连接到我们的5V 电源、因此可在软启动后连接负载。  

    为了解决相关的问题、我们在输出端使用了减小的电容器。

    感谢您的回复。

    谢谢。此

     

    致、 P·佩门德拉