This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:HV 启动

Guru**** 2509525 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC256402, UCC256404, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339358/ucc256402-hv-startup

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256404、TL431、 UCC256403

您好!

我有两个问题、

1-验证它是否正确,如果我错了,请更正我:
对于 UCC256402或 UCC256404、数据表未指定最低高启动电压(Vcc-startSelf = 26V typ 除外)。 因此、我假设如果我不使用二极管并连接直流电压(45V)、控制器仍将正常启动、启动后不再消耗 HV 引脚的功率、而是由偏置绕组供电。

2-是否有关于如何在不使用光耦合器的情况下实现反馈的应用手册或帮助?

示例:输出电压-->反馈补偿电路(例如使用 TL431)-->单位放大器-->电压到电流-->反馈引脚

感谢您回答我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    针对问题1。 UCC256402上 VCC 引脚的绝对最大额定值为30V、建议工作电压为13V 至26V。 如果您不需要高压启动、可以选择 UCC256403。

    关于问题2、 PMP10121 展示了如何仿真光耦合器来实现非隔离反馈。

    另请注意、我们现在有更新的 LLC UCC25660 、可能更容易 用于设计。  

    我希望这可以解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个问题、我的意思是我可以通过一个电阻器对 HV 引脚施加45 VDC、而不是使用具有整流功能的高压交流电源、并且控制器会顺利启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    抱歉、我误解了您的问题。 如果您使用 HV 引脚、这没有问题。 您只需对 BLK 引脚的分压器进行相应设置。