This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:中压隔离式 DCDC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339537/lm5158-medium-voltage-isolated-dcdc

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: UCC33420

您好!

我正在寻找具有以下条件的隔离式直流/直流转换器。 对于隔离式板载电源 DCDC (由其他公司制造)、瓶颈是封装的高度和价格。

规范
 -输入电压: 12V 或24V
 -输出电压: 3.8V
 -输出电流: 2A

我对 UCC33420等隔离式直流/直流模块感兴趣、但在成本方面更适合使用 LM5158等反激式器件吗?

能够 以尽可能少的设计工作量进行隔离非常重要。 我想了解一些建议。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您使用 E2E。 UCC33420等完全集成式器件在输入电压和功率方面非常有限。

    因此、根据您的规格、采用 LM5158的反激式器件是不错的选择。

    如果您还有其他问题、请尽管提出。

    此致、

    莫里茨