This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:负载瞬态未符合预期。

Guru**** 2501005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338027/tps62067-q1-load-transient-is-not-as-expected

器件型号:TPS62067-Q1

大家好、

我在 IC 上执行负载瞬态时会获取不同的波形。

原理图



测试设置


结果、

1.Vout = 1.8V、I_load = 1A、电流上升时间-~680ns

黄色- V OUT、绿色-漏极电压、蓝色-栅极脉冲、洋红色-负载电流






2.Vout = 1.8V、I_load =~μ s 600 mA、电流上升时间-~680ns

黄色- V OUT、绿色-漏极电压、蓝色-栅极脉冲、洋红色-负载电流

忽略负电流:由于电流探测方向。





3.Vout = 1.8V、I_load =~μ s 600 mA、电流~时间- μ s 1µs

黄色- V OUT、绿色-漏极电压、蓝色-栅极脉冲、洋红色-负载电流






我知道吗、电压输出为什么会这样? 电源输出将关闭、600mA 和1A 负载瞬态。  

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    如果我没有回答正确的话、粉色是您的负载电流波形。 我觉得它不像脉冲。 这是要看起来像这样吗?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    您可以看到电源电压正在关闭(黄色)。 我希望这就是 我们看到电流切换或跟随 电压的原因。

    我希望我回答了您的问题。  

    谢谢。

    阿马勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    负载电流非常不稳定、这可能会对其产生影响。 在稳定状态下、它运行是否正常? 我的意思是、对于恒定负载、输出电压是稳定的吗?

    我附加了来自同一器件的负载瞬态结果示例。 能否说明您具体测量的负载电流是在哪里? 您希望提供多大的负载电流? 0->1A?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    在稳态下、它运行良好。 是的、在恒定负载下、Vout 是稳定的。

    我可以知道您给出的瞬态的电流上升和下降时间吗? ~使用的是~680ns 和 Δ V 1µs

    负载电流测量点以红色圆圈突出显示。

    您可以看到绿色波形中的 MOSFET 开启并汲取电流、我认为输出电压会关闭、因此电流关闭并再次尝试开启和关闭。

    是的、我们的要求是~ 0到1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、  

    本例中我分享的压摆率为2A/us。 它也适用于最大1A。 您是否能够以正确的方向进行探测、然后进行测量? 我同意您的观点、栅极电流没有问题。 但负载电流是独立的。 即使 Vout 下降也不会受到影响。

    如果器件存在电流升高、可能是电流达到高电流限值、这就是 Vout 下降的原因。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    如果可能的话、您还可以添加 Vin 图来排除 Vin 是稳定的吗? 我看到原理图上的最大值为0.57A。 这是电路的电流限制还是器件消耗的峰值电流?

    谢谢。

    法尔海恩