This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS2491是否适用于电池应用?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336063/tps2491-is-tps2491-applicable-for-battery-application

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:BQ24610、、 LM74930

尊敬的 TI 专家:

我的客户在使用电池供电的应用中遇到了问题。

当电池连接到系统时、它们会看到浪涌电流、因此 FET 有时在插入电池后即已耗尽。

(电池连接到 TI 充电器的输出 BQ24610。)

因此我想添加 TPS2491以保护浪涌电流。 但在检查前需要确认。

1.是否适用于电池供电的应用?

2.我的客户使用25V 电池输出,最大电流消耗(峰值脉冲,约3秒)为20A。 TPS2491是否可以。

3、关于问题1、有时电流会反向流动。 (充电时、电流将从 IN 流向 OUT、但不是充电/产品运行情况、电流将从 OUT 流向 IN。)

TPS2491可以吗?

或者、如果您针对问题2的情况建议了用于浪涌电流保护的其他器件、那会很好。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的联系。  

    我们将在周一之前与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的支持、祝您愉快。

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM74930。