This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500 PRES 引脚和 CRC 错误

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339640/bq77915-bq7791500-pres-pin-and-crc-error

器件型号:BQ77915

我最近一直在为基于5节锂离子电池的应用开发 BQ7791500PWT、在进行故障排除时面临一些问题。 我有 以下与设计相关的问题-

1. 如果我们希望以5节电池配置的正常模式运行 IC、则 PRES 引脚的建议电压输入额定值是多少? 能否将 PRES 引脚连接到 VDD 或 PACK+端子(如3节电池配置原理图所示)、其中 PRES 引脚的电压可以达到21V、或者我们是否必须将最大输入电压限制到16V (如建议运行 条件表中所示)?

2. 究竟什么时候会发生一个 CRC 错误? 配置设置不是(图中以红色标记、我假设配置设置 只是电压/电流/温度保护边界值)也不是针对 BQ7791500PWT IC 进行了出厂编程? 这是否意味着 CRC 误差独立于 PCB 设计或与 BQ77915 IC 配合使用的外围组件(电阻器、电容器等)?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dattatreya:

    1. PRES 引脚的绝对最大值为36V、因此可以将其用10k Ω 电阻连接到 PACK+(EVM 会这样做)。

    2.如果存储阈值设置的内部存储器持续出现故障,则会发生 CRC 错误。 这独立于设计和外部元件。 我从来没有见过或这种错误发生之前,所以它不应该是一个问题.

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、回答了我的问题、谢谢!

    此致、

    达塔特雷亚