This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:-35°C 时的 Vout 压降问题

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335580/lm5176-vout-drop-issue-at--35-deg

器件型号:LM5176

您好!

LM5176 Vout 在低温环境(-35度)下会出现异常问题。

元件周围的温度都在-55~150摄氏度之间。

目前、LM5176的客户设计是 DCMIN 12V 或24V => LM5176 (8.25V)=> MP2329 (3.3V)。

我们是否可以知道 LM5176可以在 TA=-35度下工作?

我们有什么想法或建议吗? Thnaks for you help 帮助 and learning 学习 from you .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    LM5176的额定温度低至-40度。

    您能否解释一下 LM5176输入电压下降的原因?

    设计功率级的输入电压范围是多少?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下 LM5176输入电压下降的原因?

    [乔]

    它是由示波器上的电压阶跃以及在 Vin 路径上使用二极管作为附件所引起的电压差。 我尝试将电压阶跃10V 调整到5V、电压相差不大。 我们的输入电压范围为5~36V、在测试过程中、我们使用12V 和24V 适配器进行测试。

    测试过程中采用了12V 和24V 电压进行测试。

    移除适配器(交流侧)后、只有在低温(-35D)条件下才会出现电压抖动问题。

    我试着做一些测试、这也发生在其他 DUT 上、我发现发生了抖动、当移除适配器时、电压调制器从降压变为升压、如下面所示。

    12V 适配器

    24V 适配器

    e2e.ti.com/.../LM5176-for-vendor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    使用快速入门计算器(可在产品页面上找到)  

     LM5176设计计算器

    并根据原理图中的信息输入了设计数据  

    注意:假设输出电容器的直流偏置为50%

    对于输入电压为7V 的设计、只有31度的相位裕度/只有5V 13度的相位裕度。

    因此、补偿环路可能会变得不稳定。

    您可以尝试使用

    用于 PR13/C963/PC24的374 Ohm /33nF/15nF

    还请使用计算器检查您的设计。

    注意:UVLO 也设置为2.7V、对于应在7V 下工作的设计而言、这是非常低的值。

    请注意:斜率补偿值的设置高于建议值。 请使用建议值或下一个较低的值。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们进行了大量测试、以查找可能的问题。 我们发现 问题可能来自 PR11 (0.004R)、如下图黑色框所示。 在使用不同的供应商时、我们没有看到这个问题、因此我想知道电流反馈电阻(PR11=0.004R)是否可能导致这个问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    连接至 CS/CSG 的电流感应电阻器的电流信号是 LM5176控制环路的基本组成部分。

    因此、如果未正确传送和测量此信号、控制器将无法正常工作。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何方法可以测试 CS/CSG 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    如何确保电阻/CS/CSG 符合设计要求、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    您需要测量检测电阻上的电压或通过电感器的电流。

    这两种情况在-35Degree 都可能非常复杂。

    在测量感应电阻器(或 CS/CSG)的电压时,您必须考虑只需要测量大约100mV 的电压,因此您的设置需要非常好地具有非常小的接地回路(Tipp & Barrel Measurement: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB25 )。

    此致、

     斯特凡