您好!
我已经使用 WEBENCH设计器 LM5177配置了一个电路,但它的运行方式与数据表中提供的信息不同,并且它需要经过大量的试验和错误才能正常工作(例如,SYNC, DTRK 引脚开路)。 但是、它不提供过流或过载保护(Iout = 10A MAX)。 似乎数据表中关于电流限制的信息不足。 您能否提供用于选择限流电阻值和电容值的公式?
目前,在电路配置中,我根据 WEBENCH设计器中的电路配置添加了 Risys、ISNSP 和 ISNSN。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经使用 WEBENCH设计器 LM5177配置了一个电路,但它的运行方式与数据表中提供的信息不同,并且它需要经过大量的试验和错误才能正常工作(例如,SYNC, DTRK 引脚开路)。 但是、它不提供过流或过载保护(Iout = 10A MAX)。 似乎数据表中关于电流限制的信息不足。 您能否提供用于选择限流电阻值和电容值的公式?
目前,在电路配置中,我根据 WEBENCH设计器中的电路配置添加了 Risys、ISNSP 和 ISNSN。
谢谢你。
您好、Lee、
感谢您使用 E2E。
SYNC 和 DTRK 不应悬空-有关详细信息、请查看数据表。
请查看数据表中的应用部分。 您还可以使用快速入门计算器进一步优化设计并获取更多见解:
https://www.ti.com/tool/download/SNVR519
此致、
斯特凡
您好、Stefan、
我有一个 LM5177的演示板。 我已经将其设置为双向运行。 到目前为止、它运转良好。
我有与电流监控相关的问题。
我的预期用途是一侧(输入侧)将是电池、而另一侧(输出侧)将是源电压和负载、就像在直流 UPS 系统中一样。
在输出侧使用额外的感应电阻器、可以监控电流。 首先、我必须将 CFG 设置为20.5k Ω。 进而、分流电阻器的值决定了最大限制电流值。 这就是我从数据表和其他文档中了解的内容。
进一步, 是否可以设置电流监控器、以便我能够从电池为负载提供高达10安培的电流、并为了充电、我将负电流限制设置为3A。负限制、因为电流将流回电池进行充电。 与放胆相比,方向相反。
您能为这种实现提供一些建议吗?
此致、
Mohsin Ejaz Ahmad
尊敬的 Mohsin:
您可以通过以下方式对连接到输入侧(VIN)的电池进行恒流充电:
-在输入侧应用连接到 ISNSP/ISNSN 的电流检测电阻。
-激活电流限制,例如 R_CFG = 20.5k Ω
-激活负 具有 SYNC 的电流限制-> GND
-根据电流限制功能的要求向 IMON OUT 添加 RC 滤波器
注意:为了限制电池的电量、需要一个小型外部电路、本报告中对此进行了介绍:
https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa69
EVM PCB 上已有适合此电路的空间占用。
此致、
斯特凡
您好、Stefan、
我还有一个问题。
对于备用系统、 假设在电池放电期间、会出现一种情况、即放电电流高达50A、并且与电感器串联的分流电阻器的电压大于50mV、同样、ISNSP 和 ISNSN 引脚之间的另一个分流电阻器也具有大于 50mV。
这种情况下会发生什么情况?
或者简单来说:如果在电池放电期间系统侧发生短路、IC 将如何做出反应?
第二个问题:CSA 和 CSB 引脚之间以及 ISNSP 和 ISNSN 引脚之间可能出现的最大差分电压是多少?
此致、
Mohsin Ejaz Ahmad
尊敬的 Mohsin:
连接在 CSA/CSB 的峰值电流检测电阻也具有最大峰值限制。 如果达到此值(50mV 时的典型值)、则会检测到过流事件:
查看数据表中的"电流限制"
该器件将停止当前周期、如果启用、则使用断续功能。
这将在两个方向上都起作用。
可能出现的最大值是最大电流乘以检测电阻值。
对于 CSA/CSB、如果已达到峰值电流限值、功率级将中断电流周期、因此绝对最大值为58.5mV

有关 LM5177允许的最大值、请检查数据表的绝对最大额定值。
此致、
斯特凡