This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:电感器选择

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337945/tps92200-inductor-selection

器件型号:TPS92200

您好、团队成员:

我的客户在选择电感器尺寸时遇到了一些问题。

1.在公式(2)中、我假设 VOUT 来自所连接 LED 的 VF。

我应该将 VOUT 计算为最小值、典型值还是最大值?

2.该数据表显示"对于 TPS92200、TI 建议电感电流纹波大于300 mA、以确保环路稳定性。
  如果计算得出的电感器电流纹波小于300 mA、TI 建议使用较小的电感器。"

但是、我的客户的 ILED 仅为400mA、当他们计算纹波电流时、该电流小于300mA。
但是、当我的客户尝试使纹波电流超过300mA 时、也超出了20%- 40%的范围。

客户应遵循哪个参数? 纹波电流(> 300mA)或 KND (20%-40%)?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    Unknown 说:
    对于公式(2)、我假设 VOUT 来自所连接 LED 的 VF。

     数据表中的第8.2.1.2.1节电感器选择所示、V_OUT 是 LED 负载上的电压与检测电阻上的电压之和。

    Unknown 说:
    我应该将 VOUT 计算为最小值、典型值还是最大值吗?

    公式(2)只是理论计算结果、可能与实际情况不同。 因此、通常情况下、无论您是选择 V_OUT 的最小值、典型值还是最大值都没有太大关系。 通常、我只需选择典型值进行计算。

    但是、如果您确实希望进行严格的计算、您可以 查看 数据表中的公式(3)、将其视为 V_OUT 的函数。 Re 写入它、您将看到、当 VOUT = 0.5 * V_VIN (max)时、您将获得最大 I_L (ripple)。 然后、您可以相应地调整电感值、以查看其是否满足所有 V_OUT 条件下的电感电流纹波要求。

    Unknown 说:
    客户应遵循哪个参数? 纹波电流(> 300mA)或 KND (20%-40%)?

    对于此问题、您可以参考此 E2E 主题 获取答案和说明。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    感谢您的快速回答!

    我的客户还有一个问题。

    他们计划驱动100mA LED 电流。
    在这种情况下、它们是否也应该采用 300mA 的电感器纹波进行设计?

    (LED 的建议电流规格为200mA MAX)

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    可以。 在设计时、它们的电感电流纹波应大于300mA。 它们应该使用高值输出电容器或使用其他滤波方法、以减少 LED 电流纹波。

    我能否理解客户的输入电压和其他规格要求? 也许还有其他器件能够更好地满足客户的要求。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    输入电压为24V,客户正在尝试驱动 VSMY3940X01[Vishay]的6-7系列。
    LED 电流高达100mA。

    有没有合适的器件?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    TPS92200是此处的最佳选择。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    感谢您的推荐。

    但是即使 LED 电流仅为100mA、电感器纹波是否也应大于300mA?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    可以。 在这种情况下、器件可以在 CCM (连续导通模式)下工作。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San、

    感谢您的快速回答!

    我正在计算 COUT 以满足客户对 LED 纹波电流的要求。

    我正在计算 RLED、但 ΔVF 和 ΔIF 是什么?
    它是 VF 和 IF 的最大值吗?

    LED 为 VSMY3940X01、您是否可以 从数据表中向我展示此 LED 的 ΔVF 和 ΔIF?

    https://www.vishay.com/docs/84220/vsmy3940x01.pdf

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您可以参阅该 应用报告中的图2 、了解如何计算 R_LED。

    此致、

    周老师