This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:使用 LM25183的反激式转换器的频率转换

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339571/lm25183-q1-frequency-respose-of-flyback-converter-using-lm25183

器件型号:LM25183-Q1

您好!

我们将使用 LM25183QNGURQ1构建反激式转换器。 在我们完成静态测试时、我们需要使用 Bode100来分析该转换器的频率响应。

不幸的是、到目前为止我们还无法进行测量。 是否有任何有关此转换器系列波特图分析的文档?

此致、

Özgür

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Özgür

    感谢您使用 LM25183-Q1进行设计。  抱歉、没有一种好方法可以直接测量 此电路的波特图、但您可以通过运行阶跃负载来评估环路稳定性并查看输出响应。 希望这应该足够好吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我们将继续进行阶跃负载测试。