This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:tps7a8300rgr

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338014/tps7a8300-tps7a8300rgr

器件型号:TPS7A8300

您好!

在我们全新设计的电路板上、我们使用3个 tps7a8300rgr 器件。

其中2个使用任意输出可编程输出提供3.3伏电压、并且工作正常。

另一个引脚使用  ANY-OUT 可编程输出设置为1.8V 输出、但无法正确设置输出电平。

输出电平卡在1.97V (尝试使用任何输出50mV 引脚以不同的方式调整输出电压电平、但它似乎没有任何影响、输出电平卡在)。

在另一个电路板上再次出现问题。

电源原理图如下:

请建议处理此问题的方法

此致、

列夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、列夫、  

    您能否提供:

    VIN 值至1.8V LDO

    LDO 支持的负载

    LDO 输出的示波器屏幕截图

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我们 发现了 LDO 输出电压为1.97V 的原因。  它来自使用板上1.8V 电压的故障组件。

    卸下组件后,LDO 输出为1.8V。

    感谢您的支持。

    此致

    列夫