This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69604-Q1:如果 TLC69604Q 控制32个 LED

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC69600, TLC69604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339837/tlc69604-q1-if-tlc69604q-controls-32-leds

器件型号:TLC69604-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC69604、TLC69600

您好!

我是否可以询问 TLC69604是否控制32个 LED? 384个照明灯、1个照明灯和1个区域、需要1个 TLC69600以及多少个 TLC69604?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    区域电流是多少? 请注意、如果您要利用 TLC69604的4次扫描、则峰值电流为区域电流的4倍、这意味着区域电流7.5mA。

    如果可以完全使用4scan、则只需将6个 TLC69604用于384个区域 LED。

    您可以通过邮件联系我们以披露更详细的信息。

    Br, Gracie