This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:关于行为

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338530/sm74611-about-behavior

器件型号:SM74611

大家好!

当向阴极施加16.8V 的反向电压并向阳极施加0V 电压时、FET 是否继续关闭?

这只是为了确认一下。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryosuke:

    欢迎使用 E2E!

    您是指阴极电压为-16.8V、阳极电压为0V、阴极电压为16.8V、阳极电压为0V 吗?

    阴极时-16.8V 可能会损坏器件、在另一种情况下、栅极将会很低。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    很抱歉、很难理解。

    阴极侧16.8V

    阳极侧电压为0V。

    当电池侧的电压变得高时、我希望防止回流。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    感谢您提供信息。

    是的、在这种情况下将阻止反向电流。

    此致、

    S·迪尔