请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56339 降压稳压器团队工作、
每当 TPS56339在 DCM/TPS56339下运行时、我们的客户都会看到其系统中的噪声 PFM。 它们可以通过人为加载输出或将电感值从10uH 更改为47uH 来强制 CCM 下的降压。 这些器件的输出为2 x 22uF、因此完全超出了表2中所示的典型范围。
这将如何影响系统? 会使它变得不稳定吗? 他们还应该做些什么吗?
它们有一个30欧姆的电阻器与 VBST 上的100nF 电容器串联。
VIN 为20V
VOUT 为4.0V
4V 电压轨上的 Iout 通常为180至200 mA。
谢谢。
达伦