This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116EVM-390:连接问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116EVM-390, USB2ANY, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336612/tlc59116evm-390-connection-issue

器件型号:TLC59116EVM-390
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTLC59116

您好!

我们在使用 TLC59116EVM-390时遇到问题。 Web GUI 似乎无法连接到电路板。 探测电路板时、电路板 上的电压好像是正确的、但没有发送 I2C 消息、这表明 USB2GPIO 适配器有问题。 我们按照用户指南中的说明进行了操作、显然、该盒没有固件更新。

即使将设备插入多台 PC、问题仍然存在。 GUI 的左下角始终会显示一条警告"器件不工作"。

您以前是否见过此问题? 我们可以采取哪些步骤来使 EVM 正常工作?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您可以向我展示您的 USB2ANY 版本吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    我们将努力找到它。 我认为它附带了 USB2GPIO 适配器。 它是否需要是 USB2ANY? 有什么关系吗?

    谢谢!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    实际上、TLC59116 GUI 应该使用旧版本的 USB2ANY、我想正如您所说、它是 USB2GPIO。

    由于我不在当地办事处、您能给我一些时间来申请 EVM 并在上面进行测试吗? 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    您是否有时间在您的设置上尝试一下?

    谢谢!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    很抱歉这么晚才回复。 我已提交 TLC59116 EVM 板申请、但由于我不在上海办事处而是在广州办事处出差、因此我尚未收到该申请。 因此我必须申请新的 EVM 板。 我不知道为什么发货时间这么长、但我真的没有收到它。 我将在收到 EVM 板时对其进行设置。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    我们发现并解决了该问题。 原始 TLC59116 EVM 附带 USB-TO-GPIO (2022版本)。 我们还需要评估 TLC59116 F EVM、因此也订购了其中一个。 第二个 EVM 附带 USB-TO-GPIO (2006)。 两个 EVM 都无法使用此适配器的2022版本进行通信。 我们必须使用2006版本的 USB-TO-GPIO、它 可以很好地与板进行通信。

    谢谢!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    很抱歉很晚才回复、很高兴听到您解决这个问题。 如有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared