This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:TPS3703C7500DSERQ 兼容 VDD、Vsense 和 MR#电压电平

Guru**** 2581905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339735/tps3703-q1-vdd-vsense-and-mr-voltage-level-compatibility-for-tps3703c7500dserq

器件型号:TPS3703-Q1

 在 监控5V 电源轨或时、是3.3V VDD 和逻辑驱动 TPS3703C7500DSERQ.compatible 的 MR#输入、还是 VDD 需要=< Vsense?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:  

    对于 TPS373C750DSRQ、只要 VDD 大于 VDDmin 且 MR 遵循数据表中所述的电压标准、器件就会正常工作。

     

    杰西