This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562由 Arduino UNO 控制

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5810, LP5862, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338733/lp5562-lp5562-be-controled-by-arduino-uno

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: LP5810LP55231

您好!

我想使用 Arduino UNO 来控制 LP5562。

在哪里可以下载该库?

或者、有哪些其他部件具有与 LP5562相同的控制代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    我向 您推荐下一代 LP5862的 LP5810。

    请在下面找到 LP5810的 Linux 驱动程序的示例代码:

    e2e.ti.com/.../LP581x-Linux-Driver.zip

    对于 LP5562的 Linux 驱动程序、您可以在 TI.com 或使用以下链接找到该驱动程序:

    www.ti.com/.../LP5562SW-LINUX

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jared:

    我没有找到 LP5810.h。

    我找到了  LP5562-RK.h、但它不起作用。

    我找到2个库;LP50XX.h 和 lp55231.h

    哪一种方法可以??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    此处的链接是我们在本月完成的最新 Linux 驱动程序。 我认为应该没问题。

    该器件已发布多年、适用于 LP5562的 Linux。 我没有收到其他客户的问题。 请重新检查。

    LP50XX.h 和 LP55231.h 库适用于器件 LP50XX 和 LP55231。 我认为它不能用于 LP5562。

    BR、Jared