This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:输出电压应为3V3、但它&#39与输入电压相同

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339713/tps61252-vout-should-be-3v3-but-it-s-the-same-as-vin

器件型号:TPS61252
主题中讨论的其他器件:TPS63900

这是我第一次连接电路。 我开始使用3V6、而且输出电压与输入电压相同。 当 VIN 低于3V3时、Vout 保持为3V3。
在处理器未运行固件的情况下进行测量。 因此使用电流非常低。
有一个 KEY 会使 EN 等于 VIN。 处理器启动并将引脚设置为高电平、使 TPS 保持启用。
由于无法将 Vout 与电路断开、恐怕连接电池会损坏另一个元件。
一切正常工作时的总电流将在300mA 附近
电流非常低的事实是否会导致该问题?
我使用了数据表规格。 下面是 PCB 的原理图和部分。 L1是一个 Abricon 1R5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fernando:

    升压是一种升压拓扑、仅在输出高于输入电压时有效。 如果您需要升压(当 Vbat 为3V6时)和降压(当 Vbat 为低时)、我们建议使用 TPS63900或 TPS63901等降压/升压器件。

    此致、

    特拉维斯