This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196PWPT 电流输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333265/tps61196-tps61196pwpt-current-output

器件型号:TPS61196

我目前正在使用我围绕 TPS61196PWPT 设计的电路板。 我的目标是获得每个灯串的250 mA、无论我使用的驱动器在大约20世纪0 -200mA 的电阻值是多少、我都难以实现这一点。 下面的 Rset 电阻器(R11)为19.6k、我目前将37.4K 电阻器用于 IFBV 电阻器(R10)。 根据数据表提供的数学和图、我相信我有足够的余量用于250 mA 输出、但计划尝试另一个更接近38K 理想值的 R10电阻器值、以获得600mV 的余量。

为了实现250mA 输出、理想的电阻器是多少? 此电路板上的所有元件值都是直接选择的、与 TPS61196-EVM 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    如果使用全部6个通道、TPS61196只能支持最高200mA 持续电流。 该限制是由封装的功耗造成的。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前仅使用4个通道。 其他两个按照36k 分辨率的指示连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    理解了、那么我可以看看您的原理图吗? 如果您有保密顾虑、可以通过私人消息将其发送给我。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过一个私人消息发送原理图捕获。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    我会在回顾之后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    LED 灯串电压是多少? 如果您只连接3个或更少的 LED 灯串、输出电流是否会大于200mA?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个灯串由15个3V LED (45V)组成、该部件中有4个灯串。

    另一个发现是、如果将12V 输入升压到15V、那么每个灯串可获得正确的250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    您是否尝试过15V*4串和45V*4支架之间的条件?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要澄清的是、该系统具有12V 输入并可生成45V 升压。 我转动输入电压至15V、并且能够看到每个灯串的正确电流。 据我所知、升压转换器不依赖于输入电压(效率是、但我在数据表中没有看到影响升压转换器的电压。)

    系统始终驱动总共15个 LED (60个 LED)的4个灯串。  主要问题是、我最终将使用现成的12V PS 而不是台式可变电源。 我正在尝试了解为什么即使更改了限流电阻器、最大电流也没有增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    感谢您的澄清、那么您是否检查了在施加12V 输入电压时输入电流是否会达到其限值? 从我这边看、该问题更可能是由于输入功率限制。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用较高的12V 功率进行测试并查看所发现的结果、我还将尝试在"VIN"行上阅读并报告我的结果、或者这是不是解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    好的、我将等待您的更新。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心 Patrick。 这是一个较大项目中的电路、我将会尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    我懂了。

    Br

    帕特里克