This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:电感器纹波电流

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339632/tps62933-inductor-ripple-current

器件型号:TPS62933

您好、团队成员:

我的客户希望在以下条件下使用此器件:

  • 输入电压:24V
  • VOUT:12V
  • 输出电流:0.5A
  • Fsw:500kHz

但是、客户希望使用10uH 的电感器、这将使 电感器纹波电流达到 IOUT 的200%。
数据表和经验法则建议将电感器纹波设置在 IOUT 的20%- 40%范围内。 但如果他们将纹波设置为40%、电感值将为60uH、这对于他们的设计来说太大。

可以 在200%的电感纹波下使用此器件吗?

Webench 还建议 L:10uHCout47uF。
webench.ti.com/.../SDP.cgi

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉喜

    使用10uH 也可以。 公式(16)中的 Iout_max 是 TPS62933的最大电流速率、因此10uH 此处对应于~40%Iout_max。  

    谢谢、此致。