This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:关于 TPS65261的功耗计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338849/tps65261-about-the-power-consumption-calculation-of-tps65261

器件型号:TPS65261

您好、TI 工程师。

我想知道如何计算 TPS65261的功耗、例如、输入5V 输出1.1V/1A、1.5V/0.7A、3.3V/0.8A。 如何计算多个输出的功耗? 如何计算多个输出的功耗? 每个电路的功耗是否单独乘以热阻再最终相加? 如何选择 TPS65261的热阻? 有任何相关文档吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    我建议您可以使用 TI EVM 板测试效率、也可以通过测量效率来获得功耗。 谢谢! 请随时告知我们任何不清楚的情况。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    TPS65261无法计算功率损耗? 如何在进行选择时选择功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    这并不意味着 TPS65261无法计算功率损耗、因此测量效率是获得功率损耗的最方便和准确的方法。 有关理论上的功耗、您可以参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slva390。 谢谢!

    BRS

    卢西亚