This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:关于 LMZ31710的慢启动设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325921/lmz31710-about-the-slow-start-design-of-lmz31710

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: LMZ31506

在为 LMZ31710设计 TVOUT 的启动时间时、请给我一些信息。

数据表7.3.15缓启动(SS/TR)中包含了表6的说明。 慢启动电容器的值和慢启动时间、但当我询问 LMZ31506的慢启动时、

我被告知显示了电视输出时间。

我是在收到这不是一件事的答复后提出这项质询的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我们的美国团队明天会回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoda

    我不确定谁告诉您慢启动时间与 LMZ31506有关、但 LMZ31710的慢启动(SS/TR)编程是表6的第7.3.15节。  在 LMZ31506中、它是第9.16节以及表6。

    这两个器件都不使用术语"TVout"、该术语通常是指"到 Vout 的时间"、到 Vout 的时间通常比软启动时间长、因为它包括上电或使能以及 VOUT 上升开始之间的一些初始延迟。  对于那些从 SS/TR 到跟踪内部基准的失调电压较低的器件、Vout 的时间将非常接近慢启动时间 TSS。

    应为"对于这两个器件"  

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 救世主:

    请继续提问。

    请告诉我数据表中未列出的规格、以便确定慢启动时间。

    这是计算公式和数据表的7.2功能方框图中列出的信息。

    红色框:内部电容器的容量和容差

    蓝色帧...VREF 和变化量

    绿框...电流值和变化

    借助上述信息、可进行计算。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    在接下来的几天里,救世主将对此作出回应。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    Vref 为0.6V

    2.在没有 SS 电容器的情况下,我们得到1.2ms 的软启动时间,产品说明书中提到了使用不同电容的软启动

    通过使用它、我们可以反算出

    添加3.3nF、我们得到2.1ms (3.3nF 的情况多0.9ms)

    添加4.7nF、我们会得到2.5ms (1.4nF 时的时间高出0.4ms)

    添加33nF、我们得到9.8ms (33nF 时高出8.6ms)

     

    计算要增加1.2ms 的平均电容时、我们得到4.6nF–内部电容器为4.7nF

    3. 要计算电流、请将电荷4.7nF x 0.6V 除以时间1.2ms:

    4.7nF x 0.6V/1.2ms = 2.35µA

    谢谢!
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 救世主:

    感谢您的回答。

    请告诉我内部电容器的容差以及 Vref 和电流值的变化。

    顺便说一下、没有计算公式?

    关于属于同一 LMZ 系列的 LMZ31506、我们得到了计算公式、内部电容器、Vref 和电流值的变化。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322516/lmz31506-about-slow-start-charging-current-of-lmz31506/5067414?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMZ31506#5067414

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoda

    1. Vref 容差为+-1%  

    2. min_iss=2.1uA、max_iss=2.5uA、Typ_Iss =2.3uA

    3. 电容器容差为10%

    4.您可以使用相同的公式  

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 救世主:

    感谢您的回答。

    利用这些信息、可以进行设计。

    此致、

    野田市