This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:当我使用 UC3525作为推挽式转换器并采用全桥整流输出时、遇到了一些问题。

Guru**** 1129730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335327/uc3525a-when-i-used-uc3525-as-a-push-pull-converter-and-adopted-full-bridge-rectification-output-i-encountered-some-problems

器件型号:UC3525A

推挽式转换器的输出作为总线电压为单相逆变器 H 桥供电(即实现 DC24V 到 AV380V 50Hz 的转换)。逆变器输出采用开环方式

单相逆变器的输出电压为 AC380V。 由单相逆变器 H 桥供电的四个 MOS 晶体管由 AT32F415微控制器中 TIM1的 PWM 驱动。 H 桥电路图不提供该信号。 目前的问题是:

当存在电感 L3时、当逆变器输出负载为500W 时、MUR8100的峰值电压有时可能超过1KV、导致 MUR8100爆炸。 导致该电压峰值的原因是什么? 如何消除电压尖峰?

当电感 L3从推挽式全桥整流器输出中移除时、MUR8100在逆变器输出负载时具有大约600V 的峰值电压

我想问一下为什么电感会导致峰值电压升高?

谢谢!

输入:直流24V (两个 12V7AH 电池)

输出:直流550V

全桥场效应晶体管:MUR8100

变压器匝数比:NP:NP: NS (6:6:168)

PWM 频率:30kHz

电感(L3):10mH

电容(C58,C63):68uF/400V

用于全桥整流的推挽式转换器的原理图如下所示

                 图1

该推挽式转换器的误差放大器应使用哪种补偿电路(I 型、II 型或 III 型)?
当 UC3525的 PWM 输出频率为30k 时、误差放大器补偿电路的电容和电阻值是多少?
如何获得误差放大器的波特图?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iiujun,

    我不确定(D2+C64)//L3之间形成的并联谐振电路的用途是什么? 考虑拆卸工具 D2+C63。 另外、对于两个串联堆叠的 HV 输出电容器、请考虑添加平衡电阻器、这意味着高阻值电阻器与 C63并联、另一个相同值的电阻器与 C58并联。 直接从 UC3525在 OUTA、OUTB 处检查死区时间、并与在 VGS 观察到的桥中每个相应 MOSFET 的死区时间进行比较。 测量变压器在电路外的漏电感、并确保其合理(如果经验法则小于1% Lmag、则为规则)。

    对于补偿、使用网络分析器测量转换器的开环响应并进行相应的补偿。 对于 VMC、您应考虑使用3类 comp 网络。 为了获得建模控制和验证推挽式功率级的帮助、我建议下载免费的 TI 功率级设计器 并阅读随附的应用手册。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D2、C64、L3用于消除转换器整流器输出的峰值电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve G ö,

    为什么在移除 D2、C64和 L3组件后、整流器管的峰值电压显著降低? 条件是可承载300W
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳军。 李大壮看了一会儿后,才反应过来。 请原谅在此过渡期间出现的延误。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供整流器电压的波形、并显示您在使用和不使用 D2、C64和 L3时的平均峰值电压? 我能理解您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图2显示了 D22的电压波形。 为什么会发生振荡? 如何消除振荡?

                        图2

    请问推挽式转换器的初级绕组上添加了哪种吸收电路? (RC、RD 或 RCD)变压器的次级侧添加了哪种吸收电路? (RC 或 RD 或 RCD 或双重 CDD)
    我可以问一下吸收电路位于何处吗?
    添加一个二极管吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D22振荡是由变压器漏电感和寄生电容引起的。 D2还可以加入 D22振荡、因此如果添加一些与 D2串联的电阻、有助于衰减振荡。 但我不明白为什么 L3用于输出电容器、那么您需要 D2和 C64。 我认为应该移除 D2和 C64。 您可以将 R-C 与 D22并联、以减少其振铃。 如果可以缩短寄生电容并将变压器的长度短接到 D22、应改进布局以帮助您。

    次级整流器缓冲电路可在每个二极管上或者一个臂上完成、即 L3至 GND 的左侧。

    初级侧的缓冲器可衰减 Q10等 MOSFET 的 VDS 振铃、但也可使用 R-C。 您还可以尝试在变压器3 (阳极)到4、5 (阳极)到4之间添加一个二极管、以查看振铃是否可以减少。

    第一步是减少变压器泄漏、同时提高功率级回路面积、使用更粗的布线以帮助减少振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    添加 D2和 C64可降低整流桥中整流二极管的电压尖峰。 实验后发现、在移除 L3 (包括 D2和 C64)后、逆变器输出的带负载电压尖峰低于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 C64为高频提供低阻抗、D2和 C64会向输出端引入高频噪声。 因此、将 D2和 C64用作整流器缓冲器是不好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标准推挽式升压全桥转换器都具有输出电感。 何时可以移除输出电感?
    移除输出电感时、对输出电容器有哪些要求? 目前、尚未找到拆卸输出电感器的书籍。 是否有任何书籍提到拆除输出电感器?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型应用是每个推挽式 MOSFET 占空比设置为50%、并采用固定输入电压和固定输出电压。 输出电容器主要取决于死区时间、在此期间、您的应用可以根据负载条件承受多少 Vout 骤降、因为在死区时间期间、电容器将继续为负载提供能量、从而对电容器进行放电、然后导致骤降。 因此、您需要了解可接受的骤降程度、然后估算负载的能量以确定电容器。