This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq7694001 AFE ADC Vref 电压

Guru**** 2518820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338764/bq76940-bq7694001-afe-adc-vref-voltage

器件型号:BQ76940

您好!

我想做一个 ADC 精度与实际测量的 AFE 电芯电压相比较的阈值计算、所以我没有得到任何 Vref - "14位 ADC 基准电压用于计算"请给我这方面的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 ADC 的规范、请参阅数据表的第7.5节。  数据表的第8.3.1.1.2节也对 ADC 操作进行了更详细的讨论。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高最大值、

    感谢您的快速回复

    第 8.3.1.1.2节 还 ADC Vref "基准电压"没有提及、我们如何找到没有基准电压的情况、请让我对此有所了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohsik:

    我们没有 ACD 基准电压值的数据表规格、因此我们无法分享 VREF 值本身。  您可以阅读  bq769x0电池监视器中的嵌入式调度程序 应用手册以了解 ADC 的工作原理。 您应该能够通过 ADC 输出计算测得的电池电压、以便使用数据表中给出的 LSB 值与实际电压进行比较。

    此致、

    马克斯·韦博肯